Université de l’Académie des Arts

Find out how Honeywell access control system has given AAU the ability to effectively manage people on campus.

Le système intégré de gestion de la sécurité offre une flexibilité pour l’université des arts libéraux

L’Academy of Art University a été créée en 1929 par Richard S.Stephens, peintre d’art et directeur créatif pour Sunset Magazine. Il a ouvert la nouvelle école dans un loft loué au cœur de San Francisco pour enseigner l’art publicitaire. En 1992, Elisa Stephens, petite-fille du fondateur de l’école, succède à son père à la présidence. En 2004, le nom de l’école a été changé en Academy of Art University en reconnaissance de sa profondeur, de sa portée et de la qualité de son éducation.

La situation

Avec 18 000 étudiants, l’AAU est la plus grande école privée d’art et de design du pays. Comme il y a tellement de bâtiments et des milliers de personnes qui vont et viennent chaque jour, garder une trace de ce nombre était un défi majeur. Un facteur à considérer était le nombre de bâtiments. Le campus comprend des bâtiments administratifs et de classe, ainsi que des résidences, des salles à manger et des laboratoires informatiques. Les galeries d’art, ouvertes au public, proposent plus de 70 expositions chaque année pour présenter les créations des étudiants en peinture, sculpture, joaillerie et mode. Un autre musée abrite une collection unique d’automobiles rares et anciennes valant des millions.

Une autre considération était la géographie: les installations de l’AUA sont dispersées dans toute la ville. « Nous aimons dire que San Francisco est notre campus », a déclaré Mike Petricca, directeur de la sécurité du campus. « Étant en milieu urbain, nous sommes préoccupés par les gangs et d’autres activités criminelles, et nous avons subi des pertes importantes en raison de vols dans le passé. Parce que nous voulons vraiment protéger tout le monde sur le campus, nous voulions un système qui verrouillerait tous nos bâtiments d’une seule touche.

« Le système de contrôle d’accès Honeywell a donné à AAU la capacité de gérer efficacement les personnes sur le campus, mais il leur permet de rester flexibles en fonction du scénario. »

Dave Chritton Ingénieur système senior Microbiz Security Co.

La solution

Le plan de gestion des risques de l’Académie repose fortement sur le contrôle d’accès pour protéger le personnel, les étudiants et les visiteurs sur l’ensemble du campus urbain. AAU s’est tourné vers l’intégrateur de sécurité Microbiz Security Co.to concevoir et installer un système de sécurité qui offrirait un moyen fiable de protéger les personnes et les biens,ainsi que de traiter facilement des milliers de badges d’étudiants chaque semestre.

Microbiz a recommandé le système de gestion de la sécurité Pro-Watch® Corporate Edition de Honeywell parce que il offre une gestion sans effort des badges et contrôle les 200 lecteurs de proximité installés sur toutes les portes extérieures des bâtiments AAU. Pro-Watch s’intègre parfaitement aux panneaux de contrôle d’intrusion VISTA® qui protègent les galeries et autres installations, permettant à l’ensemble du système d’être Géré à partir d’un seul centre de commande sur le campus doté de personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et un réseau interne de fibre optique les aide à éviter des milliers de dollars chaque mois en frais de ligne téléphonique.

Au début de chaque semestre, chaque nouvel étudiant reçoit une carte iClass à double technologie, un processus qui, selon Petricca, ne prend que quelques secondes.En plus d’être utilisée pour accorder l’accès aux bâtiments de l’AUA, la carte peut être utilisée dans les terminaux de point de vente dans les lieux de restauration du campus, comme pièce d’identité pour monter à bord de la navette gratuite dans toute la ville que l’AUA fournit à ses étudiants, et même pour le temps et la présence. Une carte peut être désactivée en un clic si un étudiant ne paie pas les frais de scolarité ou abandonne les cours, et au à la fin de chaque semestre, toutes les cartes d’étudiant sont désactivées jusqu’à ce que l’inscription recommence pour le trimestre suivant.

Pour les futurs étudiants, les visiteurs du campus et les entrepreneurs, les badges temporaires sont gérés avec le système de gestion des visiteurs LobbyWorks® d’Honeywell. TLes badges peuvent être programmés avec des critères uniques pour permettre un accès à court terme à certains bâtiments à des moments précis, mais les données sur chaque carte est conservée dans le système afin qu’une carte permanente puisse être produite instantanément si un besoin s’en fait sentir à l’avenir.

Les avantages

En plus de rationaliser le processus de gestion du contrôle d’accès, le système Honeywell a immédiatement réduit la criminalité sur le campus, ce qui contribue à la culture d’apprentissage, de service et de création. L’AUA est une communauté dynamique et dynamique dédiée à fournir une éducation créative robuste, et il est important pour les administrateurs de l’AUA que les élèves ressentent un sentiment d’appartenance à l’école. « Une grande partie de ce sentiment de communauté consiste à s’assurer que nos étudiants se sentent en sécurité », a déclaré Susan Toland, stratège du bureau exécutif de l’AUA. « En plus de la composante de sécurité, il est également important de prendre en compte l’avantage du service client que nous recevons du système Honeywell. Cela nous aide à tirer le meilleur parti de l’expérience universitaire et à assurer une participation maximale.

Les produits
  • Système de gestion de la sécurité Pro-Watch® Corporate Edition
  • Système de gestion des visiteurs LobbyWorks®
  • Panneau de commande et clavier VISTA®