AUTOSTADT IMPULSA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA SEDE CENTRAL DEL GRUPO VOLKSWAGEN

Autostadt impulsa la eficiencia energética en la sede central del Grupo Volkswagen

Ralf Kösters, director de gestión de infraestructuras de Autostadt: “La colaboración con Honeywell funciona exactamente como imaginamos que debería funcionar una asociación profesional: con especial cuidado a los detalles y a nuestras necesidades”
DESCRIPCIÓN GENERAL

El icónico Autostadt GmbH de Wolfsburg es una filial de propiedad absoluta del Grupo Volkswagen y el centro de distribución de automóviles más grande del mundo, con un impresionante número de 500 vehículos entregados a los clientes cada día.

Inaugurado al público en 1998, el Autostadt incluye un sitio con 20 edificios que opera 363 días al año, y es visitado por aproximadamente 2,2 millones de personas al año.

Autostadt desempeña un papel esencial como plataforma de comunicación para Volkswagen Group. Bajo el lema “Personas, coches y lo que los mueve”, el Autostadt ofrece una experiencia única a más de 40 millones de personas, una que resume los valores de la empresa y todos los aspectos de la movilidad.

“Nuestra principal prioridad era lograr la eficiencia energética y, por igual, mejorar la experiencia de los visitantes en nuestros edificios y garantizar la comodidad ideal. Hace casi 20 años, los equipos y sistemas instalados en Autostadt eran de última generación. Para cumplir nuestros objetivos, nos hemos centrado continuamente en optimizar y actualizar nuestros sistemas. Además de esto, la digitalización ha llegado desde hace mucho tiempo a Autostadt y ya revela beneficios extraordinarios, desde los controles del sistema y la eficiencia de la gestión de edificios hasta el aumento del valor de los servicios y la seguridad para los visitantes y el personal”.

Ralf Koesters,
Jefe de gestión de infraestructuras en Autostadt

HECHOS Y CIFRAS

  • Se han entregado tres millones de vehículos a los clientes desde su apertura.
  • La “ventana de compras” del Grupo Volkswagen es un moderno parque temático con jardines paisajísticos, fuentes, exposiciones, un patio de juegos e instalaciones para conducir todo tipo de terrenos.
  • El Museo del Automóvil, o “ZeitHaus”, exhibe vehículos de más de 60 fabricantes diferentes, incluidos pabellones dedicados de marcas del Grupo Volkswagen como Audi, Lamborghini, Seat, Škoda, Porsche, Volkswagen y Bugatti.
  • En las 28 hectáreas de su parque y laguna, el Autostadt ofrece cursos de educación y formación para todas las edades, un generoso programa de entretenimiento, eventos culturales y un variado concepto culinario.

LAS NECESIDADES

  • Aumentar la eficiencia energética y reducir la huella de carbono de Autostadt.
  • Reducir el tiempo de funcionamiento del sistema y minimizar los costes energéticos.
  • Integración de la energía térmica y eléctrica.
  • Minimizar los riesgos para garantizar la disponibilidad durante todo el ciclo de vida del sistema y las funciones óptimas del edificio en todo momento.

LA SOLUCIÓN
La ventaja digital de una asociación de 20 años

Honeywell se asoció con Autostadt en 1998, cuando todo el proyecto aún estaba en construcción. Más tarde, la implementación del integrador de edificios empresariales (EBI, por sus siglas en inglés) de Honeywell permitió la capacidad de control centralizado de edificios, junto con la recopilación de todos los datos del sistema del edificio para la optimización continua. EBI conecta 37 000 puntos de datos, de los cuales aproximadamente 23 000 son puntos de hardware a nivel de campo. Al principio, el equipo de Gestión de Infraestructuras de Autostadt desarrolló e implementó sus programas para mejorar la eficiencia energética del edificio. A partir de 2016, Honeywell y Autostadt implementaron un exhaustivo programa que analizó todos los parámetros, procedimientos operativos y patrones que afectaron al rendimiento del edificio. El proyecto comenzó en el pabellón Audi y en el museo de automóviles de Autostadt y se amplió sistemáticamente a todos los edificios centrales. El resultado fue un conjunto de valiosos conocimientos sobre cómo optimizar tanto la infraestructura existente como las inversiones futuras. Gracias a los indicadores clave de rendimiento y a la conexión de los costes de inversión y los ahorros a largo plazo, fue mucho más fácil para Autostadt tomar decisiones para tomar medidas adicionales. Las torres Autostadt son uno de los proyectos en los que las soluciones de Honeywell permitieron la supervisión y la generación de informes sobre la calidad del aire, la temperatura y el consumo de energía, impulsando así la optimización continua. Como instalaciones de almacenamiento totalmente automatizadas, las torres Autostadt garantizan la entrega segura de hasta 500 coches al día. Con una altura de 48 metros y una capacidad máxima de 800 coches, estas estructuras cilíndricas se elevan sobre el centro de atención al cliente en la parte noreste del sitio de Autostadt. Su construcción de esqueleto de acero galvanizado, totalmente acristalado y por inmersión en caliente abre una vista clara en el interior. Con el almacenamiento del vehículo constantemente lleno, era difícil garantizar el nivel adecuado de humedad para una temperatura óptima y una visibilidad completa de la ventana, sin importar la estación y el impacto de la temperatura en los coches almacenados en el interior. El equipo de Honeywell tuvo que determinar un valor umbral de riesgo para evitar el punto de rocío y adaptar la temperatura interior de las torres a las condiciones climáticas exteriores. Se colocaron sensores de alto rendimiento en puntos clave para ajustar el aire y la temperatura, lo que llevó a un ahorro de energía y de costes relevante, al tiempo que cumplía con los objetivos de sostenibilidad del cliente.

LAS VENTAJAS

  • Ahorro energético significativo del 41 % anual, casi el doble del valor estimado.
  • Reducción de las emisiones de CO2 de 460 t/a en contraste con el valor previsto inicialmente de 308 t/a.
  • Menor tiempo de funcionamiento del sistema y menores costes de energía.
  • Integración exitosa de la energía térmica y eléctrica.
  • Funciones de construcción optimizadas y disponibilidad mejorada durante todo el ciclo de vida del sistema.

“En el contexto de la evolución del IoT, las dos partes acordaron realizar un análisis exhaustivo de todos los parámetros, procedimientos operativos y patrones operativos para cada área del Autostadt. El proyecto se amplió sistemáticamente hasta que se completó el análisis de todos los edificios centrales. El resultado fue un conjunto de informes muy detallados y enfoques recomendados sobre cómo mejorar no solo el rendimiento de las infraestructuras existentes, sino también para futuras inversiones”.
Ulrich Schmöe, director de consultoría empresarial de Honeywell

SIGUIENTE PASO

ZeitHaus, el pabellón Škoda y el Group Forum. Sobre todo, la expansión sistemática de la conectividad también se está llevando a cabo en el programa de optimización y digitalización de edificios.

Haga que su cartera destaque del resto.

Sea cual sea su objetivo, podemos ayudarle a alcanzarlo.